我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器处于合闸正常工作状态,但是控制单元上的Ir/Isd/Ii/Ig某个灯在亮,是什么原因?

问题描述:
MT空气断路器处于合闸正常工作状态,但是控制单元上的Ir/Isd/Ii/Ig某个灯在亮,是什么原因?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

可能原因是之前断路器因为过载,短路或接地故障跳闸过,排除故障后,客户只是按了断路器上红色复位按钮,然后合闸正常使用,但是没有按控制单元上的test/reset按钮,复位故障指示灯。