我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器如何选配TCE?
问题描述:
MT空气断路器如何选配TCE?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于Micrologic 6.0/6.0A/E/D/P/H型控制单元,要实现接地故障保护,对三极断路器(除平衡负载),要配TCE外部互感器,不同额定值的断路器需配用不同额定值的互感器;对四极断路器,N极上已有内置互感器,不需要另外选配TCE外部互感器。

对于Micrologic 5.0D/P/H型控制单元,要实现接地故障报警,对三极断路器(除平衡负载),要配TCE外部互感器;对四极断路器,N极上已有内置互感器,不需要另外选配TCE外部互感器。另外还需要选配M2C或M6C可编程触点实现报警。

对于Micrologic 5.0D/P/H型控制单元,要实现3P断路器的中性线保护,要配TCE外部互感器。CT额定值应该同断路器的额定值一致。对于MT40N2、H、L和MT 16N1 以下,在1.6In中性线保护时,CT额定值应该与测量范围1.6In一致。

对于基本型不用选配TCE。

对于3P断路器,Micrologic 2.0E和Micrologic 5.0E可以加TCE实现中性线测量,但不能实现中性线保护。

对于3P断路器,Micrologic 2.0A和Micrologic 5.0A不能加TCE外部互感器。