我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT加FDM121后,通讯还能选RS 485 4线通讯么?
问题描述:
MT加FDM121后,通讯还能选RS 485 4线通讯么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; FDM121

解决方法:

不可以,只能选RS485 2线方式,因为E5 E6已经和FDM121相连。并且控制单元必须设置为2W+ULP模式。