MT断路器的MCH、MX、MN、XF二次回路的控制电压波动范围是多少?
问题描述:
MT断路器的MCH、MX、MN、XF二次回路的控制电压波动范围是多少?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
根据GB14048.2第7.2.1.1.3以及7.2.1.1.5的规定,辅助电源电压在控制电源电压的85%和110%之间时,应保证断路器在空载和额定接通能力之间的任何条件下能可靠闭合,对操作机构的储能装置应能操作。
对于MT断路器控制回路的MCH、MX、MN、XF,举个例子:控制电压为200-250V的XF,它的电压波动范围为200×0.85~250×1.1V即170~275V。
其它符合GB14048.2、IEC60947.2的施耐德断路器的情况也一样。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。