三台MT框架断路器安装缆绳联锁时,对摆放位置和安装顺序有什么要求?
问题描述:
三台MT框架断路器安装缆绳联锁时,对摆放位置和安装顺序有什么要求?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
对于2进线+1备用的方案,备用断路器摆放位置如图1所示,缆绳联锁的安装方式与摆放位置有关系,如图2所示,可以看到备用断路器N的侧板上缆绳的连接方式和两进线断路器N1、N2侧板上的不一样。
图1,三种备用断路器的摆放位置图 
图2,备用断路器摆放在中间时的安装方式
对于3台只能合1台、2进线+1母联的方案,摆放位置和安装顺序没有关系。可以看到,侧板上的缆绳连接方式是一样的。
图3 3台合1台方案 
图4 两进线一母联方案
是否有帮助?