MT控制单元的液晶显示屏是否可以循环显示测量参数?
问题描述:
MT控制单元的液晶显示屏是否可以循环显示测量参数?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
可以,控制单元须选用Mic E型。Micrologic E型控制单元HMI显示有树状导航模式和快速浏览两种模式,其中快速浏览模式支持最多10个屏幕页面的自动滚动显示。
快速浏览模式有出厂默认配置和用户自定义两种配置模式,分别如下:
1)当第一次通电时,Mic E自动激活快速浏览并滚动显示出厂设定的屏幕信息。
出厂时默认的9个屏幕按设定的顺序滚动显示,依次如下:1/A相电流、2/B相电流、3/C相电流、电压(相电压U1N或线电压U12)、电压(相电压U2N或线电压U23)、电压(相电压U3N或线电压U31)、总有功功率、有功电能(整数部分MWh)、有功电能(最后一位整数和3位小数)。
2)用户通过自定义进行快速浏览的设置,可以减少或增加显示屏幕。
是否有帮助?