我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器是否可以同时加装一锁一钥匙OFF钥匙锁和OFF挂锁?

问题描述:
MT空气断路器是否可以同时加装一锁一钥匙OFF钥匙锁和OFF挂锁?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT N1型断路器:钥匙锁与挂锁是同一位置,所以二者只能选其一,可以加装最多3把挂锁或者1把钥匙锁。

MT N2/H/L型断路器:选择订购一锁一匙(钥匙锁),已带OFF挂锁位置,可以加最多3把OFF挂锁和1个OFF位置钥匙锁。与此类似,MT的N2/H/L型断路器还可以选择加装“2锁(不同钥匙)”或者“1锁+1锁配相同钥匙”,最多加装3把OFF挂锁和2把钥匙锁。