我们今天能为您提供什么帮助?

对于MT A型和E型控制单元,AD外部供电模块怎么选取?

问题描述:
对于MT A型和E型控制单元,AD外部供电模块怎么选取?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于A型和E型控制单元,在没有AD外部供电模块时,在下列情况下,显示屏幕背景灯不亮:
1)一相的电流值小于1*In
2)两相的电流值小于0.4*In
3)三相电流值小于0.2*In
当主回路的电流值低于额定电流(In)20%以下时,没有数字显示,也无法显示最大值。
在这两种情况下,可以选择AD外部供电模块,最大值显示以及背景灯都可以正常工作,不受低电流的影响。但是如果没有AD外部供电模块,三段保护以及接地故障保护功能都能够独立正常工作。