两台MT断路器如何实现其中一台故障跳闸,也同时引起另外一台断路器跳闸?
问题描述:
两台MT断路器如何实现其中一台故障跳闸,也同时引起另外一台断路器跳闸? 所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT断路器故障跳闸时,SDE故障点会转换,正常脱扣时是81与82是常闭点,故障脱扣时是81与84导通,若实现其中一台断路器故障脱扣也带动另外一台断路器同时脱扣,有两种方式可以实现:
第一种,把第一台断路器的SDE81点与84点串接到第二台断路器的MX,之后再把第二台断路器的SDE81点与84点串接到第一台断路器的MX,这样就可以实现其中一台断路器跳闸同时也带动第二台断路器跳闸;
第二种, 把第一台断路器的SDE81点与82点串接到第二台断路器的MN,之后再把第二台断路器的SDE81点与82点串接到第一台断路器的MN,这样就也可以实现其中一台断路器跳闸同时带动第二台断路器跳闸。
是否有帮助?