我们今天能为您提供什么帮助?

MT,MVS,MTE的SDE客户如何测试?

问题描述:
MT,MVS,MTE的SDE客户如何测试?

所属产品线:
空气断路器

解决方法:

开关上端口有电,但是没有正常带载运行,客户欲测试SDE触点是否好用,可以分成以下几种情况:
第一种,对于Micrologic2.0、2.0A、2.0E、5.0、5.0A、5.0E、5.0V、5.0D,在现场可以使用全功能测试箱模拟故障电流,或者专业的技术人员可以在现场使用能够产生短路电流的专业设备模拟短路故障引起断路器跳闸,之后用万用表测触点是否转换,而这种情况做测试时模拟故障电流很大,一般非专业的技术人员不允许其这样做;
第二种,对于Micrologic6.0、6.0A、6.0E,6.0D,6.0V,7.0A,未带负载时需要接AD外部供电模块(6.0D是电压取电型的不需要),之后按接地故障或漏电测试按钮,跳闸,用万用表测触点是否转换;
第三种,对于Micrologic5.0/6.0/7.0的P/H型,直接用P/H的高级保护(如最小电压、最大电压等保护)就可以进行测试,可以设置成跳闸+报警,跳闸后可以用万用表测触点是否转换;当然对于6.0/7.0的P/H型控制单元也是可以按照第二种方式按测试按钮,只不过此时是不需要外部供电模块。