MT空气断路器或者NS630b~1600 UC1、UC2出厂时是如何短接的?
问题描述:
MT空气断路器或者NS630b~1600 UC1、UC2出厂时是如何短接的?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Compact NS630b-1600A解决方法:
MT或者NS630b~1600 UC1、UC2出厂时,UC1为Z3、Z4、Z5短接,UC2为T1、T2短接。
如下图(仅以抽屉式二次端子为例):

另注:样本上接线图接点号对应二次端子实物顺序均为从上往下。

是否有帮助?