问题描述:
MT空气断路器Micrologic A、E控制单元三相柱状图百分比是多少?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:

注:对于MT Mic A、E控制单元三相柱状图以百分比形式显示,从下往上为0.4、0.6、0.8、1、1.125Ir
当超过长延时电流设定(1.125Ir)时,控制面板上的Alarm报警灯发出报警信号。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站

注:对于MT Mic A、E控制单元三相柱状图以百分比形式显示,从下往上为0.4、0.6、0.8、1、1.125Ir
当超过长延时电流设定(1.125Ir)时,控制面板上的Alarm报警灯发出报警信号。
是否有帮助?