我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在MT的P型空气断路器控制单元的高级保护中,由于缺相保护引起的断路器跳闸,SDE会不会动作?
问题描述:
在MT的P型空气断路器控制单元的高级保护中,由于缺相保护引起的断路器跳闸,SDE会不会动作?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT的P型控制单元的高级保护中有电压保护,其中包括最小电压、最大电压、不平衡电压保护,可以通过控制单元的导航按键对其进行设置,从而实现最小值、最大值、不平衡值的保护跳闸报警。但是没有缺相保护,而是由电压不平衡去设定进行报警跳闸,跳闸后AP灯亮,SDE动作。