MT空气断路器和NSX塑壳断路器中Ir和Isd整定步长是多少?
问题描述:
MT空气断路器和NSX塑壳断路器中Ir和Isd整定步长是多少?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT中MIC A,E和基本型只能通过旋钮整定,Ir和Isd整定范围就是旋钮上的值。MIC D,P,H型具有双重整定功能,在旋钮设定值的基础上,Ir可以通过按键以1A为步长向下整定,Isd以10A为步长向下整定。NSX中只有MIC5,6可以整定Isd,其中Ir也是在旋钮设定值基础上以1A为步长向下整定,Isd以0.5倍Ir为步长向下整定。
是否有帮助?