CVX真空接触器的操作机构?电磁操作机构和永磁操作机构的工作原理?
问题描述:
CVX真空接触器的操作机构?电磁操作机构和永磁操作机构的工作原理?所属产品线:
CVX解决方法:
CVX的操作机构为电磁操作机构
电磁操作机构和永磁操作机构从原理讲是不一样的,这样也就决定它们各自的优缺点:
电磁操作机构的原理:是电磁铁在通入大支流电的情况下,产生的电磁力,吸引衔铁运动从而带动断路器的分合。
永磁操作机构的原理:主要是由永磁体和操作控制器两部分组成,这种操作机构为双稳态磁力系统,由两个可产生磁场的分合闸线圈控制衔铁的运动到相应的分合闸极限位置,衔铁由永磁铁产生的磁力保持在极限位置上。
特点:
电磁操作机构:结构简单,可靠性高;但是合闸时电磁力越来越大,造成合闸冲击力打,引起合闸时振动,造成辅助触点接触不良等。
永磁操作机构:机构零件少,操作机构寿命长,可达10万次之上;位置检测为电子器件,没有机械接触,可靠性高;
是否有帮助?