我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
WIG断路器柜中的断路器是SF6还是真空的?
问题描述:
WIG断路器柜中的断路器是SF6还是真空的?

所属产品线:
WI-G

解决方法:

WIG断路器柜中的是真空断路器,此断路器安装在金属铠装的充气室内,所有开关设备的操作单元和联锁系统都在气室外。断路器安装在具有连续自动重合闸操作的弹簧机构上,断路器的操作机构和二/三工位隔离/接地开关的问答式机械联锁特性,避免了误操作。