我们今天能为您提供什么帮助?

Zelio系列固态继电器外形尺寸及重量

问题描述:
Zelio系列固态继电器外形尺寸及重量

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

Zelio系列固态继电器外形尺寸及重量如下表所示

Zelio系列固态继电器外形尺寸及重量汇总表
型号 尺寸(宽x高x深)mm 重量kg
SSM1**6*** 11.02x87.66x83.7 0.05
SSM1**12*** 18.29x87.66x83.7 0.09
SSM2**6*** 18.29x87.60x84.38 0.09
SSM1A120/130/430*** 22.5x98.8x97.7 0.28
SSM1A145/445/455*** 45.5x98.8x106.7 0.476
SSM3 90x97.4x123.8 0.74
SSP1 44.45x58.89x34.29 0.089
SSP1(智能) 44.45x58.89x45.33 0.097
SSP3 105x80x36 0.36