我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
塑壳断路器哪些型号有相不平衡保护功能?
问题描述:
塑壳断路器哪些型号有相不平衡保护功能?

所属产品线:
EasyPact EZD; Compact NSX; Osmart NSC; EasyPact CVS

解决方法:

NSX断路器中,带电子脱扣单元Mic2-M,Mic6-M的电动机保护的的断路器有相不平衡保护;
其中,Mic6-M相不平衡的阈值可在10%-40%范围内以步长1%微调;延时时间可在1-10S范围内以步长1S微调;

此外,CVS,EZD,NSC均没有相不平衡保护的型号。