我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
电压线圈(MN/MX)导致断路器脱扣,未恢复正常时手柄能否由脱扣位置打到分闸位置?
问题描述:
电压线圈(MN/MX)导致断路器脱扣,未恢复正常时手柄能否由脱扣位置打到分闸位置?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

1. NSX,CVS系列,EZD400/630,NSC400/630,断路器因MN线圈断电或是MX通电导致脱扣,在未恢复正常时,手柄可以由脱扣位置打到分闸位置,但是无法再由分闸位置拨打合闸位置,手柄会即可到脱扣位置。

2. NSC100-250,EZD100-250,断路器在以上情况下,手柄无法由脱扣位置拨到分闸位置,必须恢复正常(即MN通电,MX断电)后,才可进行操作。