我们今天能为您提供什么帮助?

EZD塑壳断路器所有壳架等级的旋转手柄都可以装5~8mm直径的挂锁吗?

问题描述:
EZD塑壳断路器所有壳架等级的旋转手柄都可以装5~8mm直径的挂锁吗?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

并不是,根据安装手册,EZD100最多只能装3把直径5mm的挂锁,并且手柄上有明确的标示,如图:

其它壳架等级均可装3把直径5~8mm的挂锁,如下图:

EZD160/250

EZD400/630