我们今天能为您提供什么帮助?

INFD 40/63安装辅助触点Test Indication时需要注意什么?

问题描述:
INFD 40/63安装辅助触点Test Indication时需要注意什么?

所属产品线:
Fupact INFD

解决方法:

Test Indication辅助触点安装在设备的两级之间上半部分,最多可加装2个。
如果安装Test Indication辅助触点,下半部分可在加装ON/OFF/Test辅助触点,最多2个。如果没有Test Indication辅助触点时,设备两级之间上、下两部分均可加装ON/OFF/Test辅助触点,最多4个。
注意:安装时,Test Indication辅助触点左下角卡在靠中间位置,安装ON/OFF/Test辅助触点时,触点左下角卡在靠最左边位置,具体安装示意图如下: