我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
INFD全系列是不是都可以实现侧面控制?
问题描述:
INFD全系列是不是都可以实现侧面控制?

所属产品线:
Fupact INFD

解决方法:

INFD40-160可以实现侧面控制,INFD250-800不能实现侧面控制,只能实现正面控制 。其中INFD40 3P侧面控制,INFD63 有3P,4P3F,4P4F侧面控制,INFD160 有3P,4P3F,4P4F侧面控制,其它均实现不了。