我们今天能为您提供什么帮助?

INFD 40/63能加装几个辅助触点?

问题描述:
INFD 40/63能加装几个辅助触点?

所属产品线:
Fupact INFD

解决方法:

可以加装三种辅助触点:
1)辅助触点指示ON(接通)/OFF(断开)/测试位置,安装在设备的两级中间,最多可加装4个(如果没有Test Indication辅助触点,最多加装4个;如果有Test Indication辅助触点,最多只能加装2个,且只能在安装在两级之间的下部);
2)辅助触点指示设备的ON(接通)/OFF(断开)位置,安装在产品的左侧,需要触点支撑附件(可单独订购LV480565),可最多可安装8个。
3)Test Indication辅助触点,安装在设备的两级中间上部,最多可加装2个。
触点状态的功能表如下所示:
INFD.jpg