我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
挂钩安装于60mm的ISFT如何出线?
问题描述:
挂钩安装于60mm的ISFT如何出线?

所属产品线:
Fupact ISFT

解决方法:

ISFT挂钩连接本身是通过背部的挂钩和下口的端子来接线,可以下出线,可以上出线。
通过改装可以将下口的端子转到上口,实现上出线。
1:ISFT100只有通过1.5至50mm2裸电缆连接的基本设备,没有挂钩连接的产品,可以上进下出,也可以下进上出,
但是如果加了梳状母排,只能是下出线。
2:ISFT160顶部出线需要把熔断器隔离开关本体和挂钩旋转180°,可以由下出线转为上出线。
3:ISFT250~630顶部出线需要把熔断器隔离开关本体底部连接件和挂钩旋转180°,可以由下出线转为顶部出线。
如下图所示:
ISFT英文.JPG
如下示意图以ISFT250安装为例:

将ISFT250熔断器式隔离开关的面罩取下,把隔离开关里的Shields fo rpower circuits调换一下位置,
将隔离开关底部连接件和挂钩旋转180°(注:ISFT160是把隔离开关本体和挂钩旋转180°);
isft.JPG

旋转之后可以顶部出线,如图所示:
isft250.JPG