问题描述:
ISFT的熔丝熔断指示开关(49892)如何触发?所属产品线:
Fupact ISFT解决方法:
ISFT的熔丝熔断指示开关(49892)内部包含着类似下图中49883的触点。下图③中“X3”的小黑片是指示开关的金属片,它的机械运动可以切换常开,常闭点的状态。
ISFT里必须装有下端带有撞针的熔丝(见下图),熔丝熔断后,下端的撞针弹出,撞击③中的小黑片,然后常开、常闭触点状态切换,以实现远程监控。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ISFT的熔丝熔断指示开关(49892)内部包含着类似下图中49883的触点。下图③中“X3”的小黑片是指示开关的金属片,它的机械运动可以切换常开,常闭点的状态。
ISFT里必须装有下端带有撞针的熔丝(见下图),熔丝熔断后,下端的撞针弹出,撞击③中的小黑片,然后常开、常闭触点状态切换,以实现远程监控。
是否有帮助?