我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何在Xenta Server中创建SNVT点?
问题描述:
Vista系统如何在Xenta Server中创建SNVT点。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频介绍在Xenta913里创建SNVT点,并将Modbus点转为SNVT点。选择SNVTs下面的LonMarkObjects,右键新建New Controller Object,再新建SNVT,填写SNVT名称,类型,确定。

在系统页面中创建连接点,新建文件夹,右键新建对象,选择多点位连接,把电流电压拖拽进来,连接至相应的SNVT点,验证后点击OK。

选择项目文件,新建页面,选择值的页,把创建的SNVT点拖拽进去。用浏览器打开Xenta913,可以看到建立成功的SNVT点。