我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MVS空气断路器基本型无法拆除长延时插座,如何做耐压测试?
问题描述:
MVS空气断路器基本型无法拆除长延时插座,如何做耐压测试?

所属产品线:
EasyPact MVS

解决方法:

框架断路器做耐压测试时,一般需要拆除长延时保护插座,而MVS基本型的标准长延时保护插座0.4~1Ir和控制单元是一体式的,无法拆除,但MVS基本型仍可做耐压测试,不需要拆除长延时保护插座,因为MVS基本型不具备测量功能,长延时插座和测量回路不导通。