我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MVS空气断路器的MX XF MCH可以选不同控制电压的吗?
问题描述:
MVS空气断路器的MX XF MCH可以选不同控制电压的吗?

所属产品线:
EasyPact MVS

解决方法:

填订单订购MVS时,断路器型号最后一位表示控制回路电压,也就是MX XF MCH的控制电压必须选一样的,若客户特殊要求,需要不一样的控制电压,可以MVS先订机械储能,再从售后单独订购不同控制电压的MX XF MCH。