我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
FBX-E是否有空气绝缘的计量柜,尺寸为多少?
问题描述:
FBX-E是否有空气绝缘的计量柜,尺寸为多少?

所属产品线:
FBX

解决方法:

FBX有空气绝缘的计量柜,有4种方案,M1,M2,M3,M4。

尺寸分别为:

柜宽M1=1000mm;M2/M3=1005mm;M4=1010mm

柜深720mm

柜高1380mm