我们今天能为您提供什么帮助?

FBX环网柜能应用于高海拔的柜子有哪些?

问题描述:
FBX环网柜能应用于高海拔的柜子有哪些?

所属产品线:
FBX

解决方法:

FBX-12LV环网柜可应用于海拔2500M以下,施耐德可提供的高海拔应用的柜型如下:
(1)FBX-C/12-20/CT2
(2)FBX-E/12-20/T2(可选并柜附件)
(3)FBX-E/12-20/T2T2(可选并柜附件)
(4)FBX-E/12-20/C+PT(带隔离开关型电压互感器,500mm的宽度,电缆室可安装JSZV1--10R型电压互感器)(可选并柜附件)