FA331513
FA331513
我们今天能为您提供什么帮助?
FBX 24kV C柜 Sb柜的主回路额定短时耐受电流?
问题描述:
FBX 24kV C柜 Sb柜的主回路额定短时耐受电流?
所属产品线:
FBX
解决方法:
25kA/1s、25kA/2s、20kA/3s、20kA/4s可选。
首次发布日期:
2017/11/13
修订日期:
2020/6/18
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
FBX
探索更多
范围:
FBX