我们今天能为您提供什么帮助?

FBX和FOX在订货时,远程操作设备级别(电动操作)是怎样规定的?

问题描述:
FBX和FOX在订货时,远程操作设备级别(电动操作)是怎样规定的?

所属产品线:
FBX

解决方法:

FBX和FOX在订货时,远程操作设备级别共有3个级别可选,如下图所示:

其中:
(1)0 级为无远程信号上传(手动操作),其为产品的标准配置
(2)1 级(AB1 级)为通过接线端子实现远程信号的上传,其为产品的可选配置(需加价)
(3)2 级(AB2 级)为通过接线端子实现远程信号的上传及操作
在该级别中,仅将电机或分闸线圈的电源回路与辅助触点引出至中压开关设备的顶部端子排,该配置中不含电机分合闸操作所需的控制继电器及相关的电气装 置与不含150mm 或400mm 低压间,客户还需增加控制回路的部分二次元件才可实现通过分合闸信号实现中压开关的控制。
客户如需施耐德电气出厂设备即可通过分合闸信号实现中压开关的控制,则需单独订购电机分合闸所需的控制继电器及相关装置如下:
(a)150mm 或 400mm 低压间 (需加价);
(b)电操控制模块 :含2x 指示灯,2x 按钮,2x 合闸控制继电器,1x 微断, 1x 远方就地转换开关,相应的端子排(需加价)。