我们今天能为您提供什么帮助?

环网柜FBX能不能实现断路器做母联分断?

问题描述:
环网柜FBX能不能实现断路器做母联分断?

所属产品线:
FBX

解决方法:

FBX的标准柜型中没有用断路器做母线分断的柜子。如果客户需求,可以将带真空断路器的变压器保护单元(T2)和无接地开关的直接进线单元(R)下口出线 用电缆短接,同时需要注意的是,T2断路器单元带有接地开关,需要将接地开关锁住。用这种方法来实现断路器做母联分断的方案。