我们今天能为您提供什么帮助?

XAPM2502和XAPM2502H29的区别?

所属产品线:
XALD,XALK

解决方法:

电缆进线孔规格不一样:
XAPM2502电缆进线孔规格:适用于小于或等于14mm的情况;
XAPM2502H29电缆进线孔规格:适用于ISO 429248  20mm的情况。
备注:XAPM2502和XAPM2502H29均有两个电缆进线孔,上下各一个,上面的不带堵头,下面的带堵头。