我们今天能为您提供什么帮助?

工业上的电气控制设备中,指示灯闪光功能使用说明。

问题描述:
工业上的电气控制设备中,指示灯闪光功能使用说明。

所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

在电气控制回路中,闪灯指示灯的使用,主要用做更进一步的讯息区别,特别是额外的加强讯息,例如加工完成等等。闪灯可以作为下列目的而使用:

·          吸引人员的注意,例如加工完成等等 ;

·           要求采取立即的行动,例如发生紧急状况等等 ;

·           指示命令与实际状态间有差异,例如功能异常等等 ;

·           指示过程发生改变(转变过程中闪烁) ,例如执行程序加工等等 ;

·           建议使用较高的闪烁频率表示较高优先的信息(参见IEC 60073有关建议的闪烁频率及亮/熄的比例)。。