我们今天能为您提供什么帮助?

XVBC5B*与XVBC6B*的对比

问题描述:
XVBC5B*与XVBC6B*的对比

所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

1,发光方式:闪光单元XVBC5B*是LED灯亮/灭模式;闪光放电管XVBC6B*是类似照相机闪光的充放电模式--更刺眼。
2,安装:闪光单元XVBC5B*可装在5各位置中的任意位置;闪光放电管XVBC6B*只能装在顶部,一支灯柱只能选一个。