我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVU系列信号灯柱是否有支撑管长度可调型产品,如何选型?
问题描述:
XVU系列信号灯柱是否有支撑管长度可调型产品,如何选型?

所属产品线:
Harmony XVU

解决方法:

XVU系列信号灯柱中,安装基座型号为XVUZ05的产品,其长度在210mm~385mm范围内可调,但只能使用在DC 24V的电压环境下,须搭配与之电压匹配的本体底座(例如,型号XVUC21B)。