我们今天能为您提供什么帮助?

LXM23 Plus驱动器报AL009故障,如何处理?

问题描述:
LXM23 Plus驱动器报AL009故障,如何处理?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

可能的原因有:

1. 电机接线缺相导致电机出力不足;

2. 增益设置过低;

3. 扭矩限制过低;

4. 指令频率过高或电子齿轮比过大导致马达到达最高转速限制(P1-55);

5. 电机编码器故障。