我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium 23 Plus驱动器参数P1-57电机防撞保护功能是起什么作用的?
问题描述:
Lexium 23 Plus驱动器参数P1-57电机防撞保护功能是起什么作用的?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

在某些应用中,尤其是电子类设备上,在加工过程中,加工件比较小,当设备有异常动作时,可能导致驱动器输出过大电流或转矩导致加工件损坏,可设置P1-57和P1-58限制转矩和时间起到保护加工件的作用。