问题描述:
Lexium 23 Plus驱动器如何使用低频摆振自动抑制功能?所属产品线:
Lexium 23 Plus解决方法:
如果不知道频率的发生点,建议开启自动低频摆振抑制功能,自动寻找低频摆振的频率。将P1-29设为1,检测完成后,P1-29自动回0,并自动设置P1-25及P1-27的频率值,且P1-26和P1-28自动设置为1。如果P1-26和P1-28没有自动设置为1,说明检测未成功,需要调整P1-30大小,并重新将P1-29设为1检测。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果不知道频率的发生点,建议开启自动低频摆振抑制功能,自动寻找低频摆振的频率。将P1-29设为1,检测完成后,P1-29自动回0,并自动设置P1-25及P1-27的频率值,且P1-26和P1-28自动设置为1。如果P1-26和P1-28没有自动设置为1,说明检测未成功,需要调整P1-30大小,并重新将P1-29设为1检测。
是否有帮助?