我们今天能为您提供什么帮助?

Lexium 23 Plus CT软件可以在哪些Windows平台上使用?

问题描述:
Lexium 23 Plus CT软件可以在哪些Windows平台上使用?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

支持以下Windows平台:

Windows XP SP3 (32bit)

Windows Vista Sp1 (32bit)

Windows 7 (32bit, 64bit)