我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium 23 Plus驱动器DI输入端子的功能中,有Pt-Pr切换功能,能够将驱动器配置为此模式?
问题描述:
Lexium 23 Plus驱动器DI输入端子的功能中,有Pt-Pr切换功能,能够将驱动器配置为此模式?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

不能。P1-01控制模式的设定中,“多重混合模式”目前还不可用。