问题描述:
LXM23/23Plus的DO输出被分配为ALRM时,在故障输出时用万用表的通断档测不出声音,如何解释?所属产品线:
Lexium 23 Plus解决方法:
如由于DO类型是晶体管输出,而通断档可以听到“滴滴”声音需要导通的电阻较小,所以听不到声音。但可以在屏幕上看到阻值的变化大概为670Ω左右,而不是悬空状态"1",这已经表明,DO+和DO-已经导通,输出有效。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如由于DO类型是晶体管输出,而通断档可以听到“滴滴”声音需要导通的电阻较小,所以听不到声音。但可以在屏幕上看到阻值的变化大概为670Ω左右,而不是悬空状态"1",这已经表明,DO+和DO-已经导通,输出有效。
是否有帮助?