我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM23A的CANOpen手册中对于回零描述只有方式1-14的时序图,在所有的版本中都没有方式17-30的时序图,如何理解这些回零方法?
问题描述:
LXM23A的CANOpen手册中对于回零描述只有方式1-14的时序图,在所有的版本中都没有方式17-30的时序图,如何理解这些回零方法?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

1-14的时序图描述了带有Z相脉冲的各类回原点方式,方式17-30的这14种方式与前面14种的区别仅在于回零步骤最后离开原点开关时不再去找Z相,而是走出一个距离,该距离是在P5-76中定义。所以方法17可参考方法1的图,方法18对应方法2的时序图,以此类推。