我们今天能为您提供什么帮助?

NSXm接线端子形式有哪些,标配的是哪种形式的

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

NSXm的连接附件有四种:带控制接线孔的EverLink™接线器、 EverLink™接线器、接线片/母排、铝制接线器,其中标配的有EverLink接线器 和 接线片/母排 两种形式,订货号不同,需要其他连接附件时可以单独购买,自行更换。注:其中铝制连接器最大到125A