我们今天能为您提供什么帮助?

Vigirex系列漏电继电器的远程复位/测试触点如何接线?

问题描述:
Vigirex系列漏电继电器的远程复位/测试触点如何接线?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

Vigirex系列漏电继电器除了通过继电器面板上RESET和TEST按键进行控制外,还可以通过该触点进行远程复位/测试,其中25(公共点)、26(测试点)、27(复位点),其接线方式如下所示:
vigirex-2.jpg
需注意:RH10、RH21、RH99、RH197、PRHU、RHUs有该触点;使用4V时最小负荷1mA的低等级触点的按钮;在该触点回路不能使用外部电源;端子之间的接线L≤10m。