问题描述:
用于Vigirex继电器的电流互感器,有些标的S1,S2(如POA、GOA),有些标的1,2,3(如IA80、MA120、SA200),有些标的M1,M2,M3(如矩形互感器),这些端子和继电器的T1、T2连接时怎么接线?所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器解决方法:
1/S1/M1接继电器上的T1,2/S2/M2接继电器上的T2,3/M3空着。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1/S1/M1接继电器上的T1,2/S2/M2接继电器上的T2,3/M3空着。
是否有帮助?