我们今天能为您提供什么帮助?

Vigirex型号的解释?

问题描述:
Vigirex型号的解释?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

型号的解释:

RH     19     7     P
I       II      III     IV
I. 表示型号(其中R是延时的意思,H是对接地故障感应的意思)
II. 表示漏电动作门限值数量
19:动作门限值为19个,即0.03A到30A
III. 表示延时时间的设定
7:时间设定档为7个,即:瞬时0.06s-0.15s-0.31s-0.5s-1s-4.5s。
IV. 表示安装方式
P: 前面板安装
M: DIN导轨安装
同理适用于RH10,RH21,RH99等。