我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vigirex系列矩形互感器和MT 矩形互感器一样吗?
问题描述:
Vigirex系列矩形互感器和MT 矩形互感器一样吗?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

两者不一样,首先订货号不一样。Vigirex矩形互感器内径280*115mm 订货号:56053,内径470*160mm  订货号:56054
MT矩形互感器内径280*115mm 订货号:P033579,内径470*160mm  订货号:P033574.
其次,接线方式不一样。Vigirex矩形互感器接线端子M1\M2\M3,但是M3不接;MT 矩形互感器接线端子M1\M2\M3.