我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何理解INS250-100/160/200负荷开关?
问题描述:
如何理解INS250-100/160/200负荷开关?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

以INS250-100为例:

INS250-100的约定自由空气发热电流为100A,只能长期运行在100A的电流下。

与INS250相比:由于长期运行电流只有100A,INS250-100的绝缘和导通部件不如INS250要求高,INS250-100相对来说价格也便宜些;

与INS100相比:INS250-100的额定接通容量和短时耐受电流和INS250一样,大大高于INS100,因此,在短时间内可以视为INS250-100可以接通INS250一样大的电流。

对比发现,INS250-100主要是应用于电动机设备的通断,电机的额定电流为100A,但由于电机的启动特性,经常有短时的较大启动电流,这种情况较适合使用INS250-100。